Para tener acceso de lectura/escritura a los dispositivos remotos y sus aplicaciones en ejecución, puedes añadir un gestor de fuentes de datos a tu aplicación con una o más fuentes de datos.
La funcionalidad del gestor de fuentes de datos permite establecer conexiones y comunicación con dispositivos remotos, y pone sus datos a disposición a través de variables de fuente de datos. En este momento, los interlocutores se comunican mediante una conexión punto a punto. Dependiendo de la red en la que se encuentren los controladores, la conexión se establece mediante los tipos de fuente de datos CODESYS Symbolic o CODESYS ApplicationV3.